This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5438:CAN#39;t 获取调试以在 Windows 10上工作。 错误#39;未找到 USB FET #39;.

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756470/msp-exp430f5438-can-t-get-debugging-to-work-on-windows-10-error-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP-EXP430F5438

您好!

我有一个 MXP-EXP430F5438板和一个 MSP-FET/MSP430闪存仿真工具、我在一个带有64位 Windows 7的旧计算机中使用它、构建 MSPEXP430F5438 (A)示例软件(SLAC227)... 使用较旧的编译器4.1.5对其进行设置后没有问题。

现在、我使用了相同的电路板和闪存工具、并在具有64位 Windows 10的较新计算机中安装了驱动程序和 CCS8、但我无法使调试/闪存工具正常工作、我不断收到错误:"MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "。

我怀疑的一件事可能是 Windows 10的驱动程序兼容性问题、因为当我通过 USB 将实验板连接到计算机时、我会听到"USB connect-disconnect"双提示音、而不仅仅是典型的"USB connect"声音... 在器件管理器中、它不会显示为实验板用户指南(slau263i)所述的"MSP-EXP430F5438 USB–串行端口(COMxx)"、而是显示为"TUSB3410件(COMx)"、如下面的屏幕截图所示。

此外、MSP-FET 闪存工具显示为 USB 复合器件、我认为这是预期的、但我认为硬件 ID 与我在另一个线程中看到的不匹配... 不确定我看到的还是可以的。  

我的构建设置如下所示、连接呈灰色显示、然后单击"Identify...(标识...)"。 按钮为我提供"未找到 USB FET "... 不确定这是否对尝试找出问题所在有用:

遗憾的是、我没有使用 Windows 7笔记本电脑来比较设备在设备管理器中的显示情况、但我想知道有人在 Windows 10下是否能够使用 MXP-EXP430F5438板+示例软件+ MSP-FET 工具... 如果是、他们是否必须获取用户指南所示之外的驱动程序。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查洛

    您似乎没有 为 MSP FET 工具安装正确的驱动程序。 是否从此链接下载驱动程序

    我在 《MSP 调试器用户指南 》第4.4章中提供了此链接、您可以阅读有关此文档的更多详细信息、该文档可能会解决您的问题。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary、这就是我要说的!

    实验板和 FET 闪存工具在器件管理器中仍然显示相同、但现在它们可以正常工作... 这就是最重要的;)