This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:WAV 格式的 DAC 语音输出

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756642/msp430f6638-voice-out-on-dac-from-wav-format

器件型号:MSP430F6638

您好!

是否有人通过 位于 MSP 闪存中的 WAV 文件运行并将其发送到 MSP DAC 上的某些示例代码的提示或链接?

非常感谢您的任何帮助或提示!

 此致

Steffen Kristensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 SLAA405B 应用报告和 MSP430F2012WriteWAV.c 代码,但在任何地方都找不到该代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steffen、

    请参阅以下链接、了解与您提到的应用手册关联的代码。

    www.ti.com/.../slaa405