This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:SLAU208Q "系列用户#39;s 指南"的第7.2节中的拼写错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756379/msp430f5359-typo-in-section-7-2-of-the-slau208q-family-user-s-guide

器件型号:MSP430F5359

人员:

SLAU208Q MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南的第7.2节包含以下文本:

突出显示的文本("32字节长字")似乎错误。 这应该是
可能读为"32位长字"。 "长字"不仅是一个漂亮的行业-
标准术语、实际上在本章后面部分中使用它来指代一个32位实体。

Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlante,

    非常感谢您向我们指出这一点。 请继续使用用户指南中大多数页面底部的"提交文档反馈"链接正确记录您的排印错误、以便正确的团队可以解决该问题。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt:

    >请继续并使用位于的"提交文档反馈"链接
    >用户指南中大多数页面的底部、以正确记录您的拼写错误观察结果
    >以便正确的团队可以解决该问题。

    完成! (我希望“做得正确;-)”)

    还有第二个拼写错误(在第8.6.1节中,“MidEnable()函数”),我还将使用该机制进行报告。

    Atlant