This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989启动问题

Guru**** 2769005 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/753932/msp430fr6989-msp430fr6989-launch-problem

器件型号:MSP430FR6989

你好

我刚刚获得 了 MSP430FR6989 launchpad、我可以将其打开。 我遵循了用户指南中的第一步。 所有跳线均已连接、当我在 PC 中插入 USB 时、PC 无法识别器件、板载 LED 亮起红色和绿色、而不是熄灭、也不运行演示代码。 有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revaz、

    您提到的"用户指南中的第一步"是什么步骤? 哪些 LED 编号被打开、LED1-2或 LED101&102?

    将 LaunchPad 插入 PC 时、您是否找到以下 COM 端口? COM 编号可能不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、当我插入微控制器时、PC 根本没有反应。 用户指南中的第一步称为开箱即用演示、第一步是连接到 PC。 我有视频、介绍如何连接它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)您是否安装了 CCS? 在此过程中、您将获得正确的 PC 端驱动器。 (我仍然希望 LCD 演示能够正常工作、但我在没有这些驱动程序的 PC 上工作了很长时间、因此可能不会。 而不是 Win10。)

    2) 2)移除 J101上的所有跳线(连接 MCU 和 USB 之间虚线的接头)。 LCD 演示将不会运行、但如果 PC 随后识别出器件、则说明 MCU 方面存在一些有趣的事情。

    3) 3)尝试使用不同的 USB 电缆和/或不同的端口。 电缆/端口不好是很少见的--只是很少见,很容易忘记它们可能会发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 CSS。 我移除了 J101上的跳线并尝试了不同的 USB 电缆、但结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在没有任何建议。 Launchpad 可能刚刚损坏。 我不是为 TI 工作的、因此我无法为您提供帮助。

    我预测他们会询问您方框底部标签上的"批次"(可能还有"TKY")编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也是如此。 谢谢 Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Revaz、

    似乎电路板已损坏。 请使用另一台 PC 尝试使用该板(正确安装了最新版本的 CCS)。 如果仍然无法正常工作、请联系 TI 客户支持中心更换电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 朋友的 PC 上试用了我的板、他拥有最新版本的 CCS、但结果是这样。 这是他的 PC 的屏幕截图。 感谢您的 n`t、我的板工作正常