This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:CCS 在不存在的断点处停止(已求解)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756400/ccs-msp430fr2633-ccs-stopping-at-non-existent-breakpoints-solved

器件型号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

尽管这个问题已经解决、我还是在发布这个问题、因为我看到很多有关 CCS 的帖子在"虚假断点"处停止、但似乎没有一个得到明确的答案。 基于 MSP430FR2633的定制板在硬件断点处持续停止、尽管未设置任何断点。 它通常看起来是在同一个点、但这可能只是经常运行的代码。

无论如何、 在这篇文章 中、Walter Schnoor 想知道使用16MHz 的 MCLK 运行是否是问题所在。 我把我的频率降至8MHz、问题就消失了。 所以我会说"是"。 很遗憾、该线程已锁定、因此我无法确认。 我想我会在这里为其他有类似问题的人发布一个答案。 我最初是在 CCS 论坛中提出要求的、但这似乎是一个硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred、

    感谢您花时间明确确认 Walter 对 MCLK 的看法、并达到虚拟断点。 当客户发布他们遇到的问题的解决方案时、我们总是很感激、这样、遇到相同问题的其他人可以更快地找到解决方案。

    此致、

    Matt