请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2633 工具/软件:Code Composer Studio
尽管这个问题已经解决、我还是在发布这个问题、因为我看到很多有关 CCS 的帖子在"虚假断点"处停止、但似乎没有一个得到明确的答案。 基于 MSP430FR2633的定制板在硬件断点处持续停止、尽管未设置任何断点。 它通常看起来是在同一个点、但这可能只是经常运行的代码。
无论如何、 在这篇文章 中、Walter Schnoor 想知道使用16MHz 的 MCLK 运行是否是问题所在。 我把我的频率降至8MHz、问题就消失了。 所以我会说"是"。 很遗憾、该线程已锁定、因此我无法确认。 我想我会在这里为其他有类似问题的人发布一个答案。 我最初是在 CCS 论坛中提出要求的、但这似乎是一个硬件问题。