This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5658:复位不重新启动程序

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755828/msp430f5658-reset-not-restarting-program

器件型号:MSP430F5658

在产品 ESD 测试期间、发现处理器不会响应复位的情况。 但是、它会响应 IAR IED 和 FET430UIF 接口的连接、选择"attached to running project"、选择"break"(显示地址0)并复位。 因此、程序仍然存在、但将复位(来自一个外部安全装置芯片)置为有效、JTAG 能够重新启动程序。 除了发出需要由外部安全装置完成的复位之外、还有什么其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    外部安全装置为 RST 引脚提供的脉冲持续时间是多少?
    当外部看门狗尝试将 RST 复位时、您是否有 RST 的波形捕获?
    RST 引脚是否在您的应用中配置为 NMI 模式? 如果是、则 RST 引脚仅提供中断且不会复位器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JH、
    由 TPS3128E12芯片生成的复位脉冲(如果持续时间大约为100-200ms)。 它已经过范围检查。 此外、当器件处于此"锁定"状态时、手动将复位线路接地不会在芯片外部看到任何可见的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    勘误表 PMM26可能在此处引起关注。 我建议实施相关工作、看看这是否有助于他提出问题。

    除此之外、由于通过 ESD 测试进入器件的噪声、您可能会使器件进入锁定状态。 为了限制器件的 ESD/EMI、我将查看以下应用手册。

    《MSP430系统级 ESD 注意事项》
    http://www.ti.com/lit/slaa530