This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:稳压器输入连接

Guru**** 2794645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, TPS63001, TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/753669/boostxl-batpakmkii-voltage-regulators-input-connections

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII
主题中讨论的其他器件:BQ24250TPS63001TPS63002

大家好、

我想了解为什么在 BATPAKMKII 上、两个稳压器(U3 3V3、U4 5V)的电压输入直接连接到电池组、即 BQ24250充电器上的 BAT 引脚。

我希望这些稳压器的电压输入连接到充电器的 SYS 引脚、从而使系统能够在 VBUS 可用时由 USB VBUS 供电、从而有效地将电池组用作备用电源。

这有什么原因? 我对电池充电器的 SYS 引脚的理解是否正确?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    如果您尚未这样做、我建议您查看 Fuel Tank KMII Battery BoosterPack 插件模块用户指南 、因为它介绍了您正在使用的 BoosterPack 的硬件。 用户指南同时介绍 了 PCB 上不同电源器件的信号和功能。

    如果在查看文档后仍有疑问、请返回我们的网站。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    您是否有机会查看我给您指出的材料?
    由于您没有回复我的上一篇帖子、我假设您的问题已得到解答。 请验证给定的答案、以防其解决您的问题。
    请注意、如果我没有收到您的回复、我将很快关闭此主题。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    感谢你的答复。

    我在《用户指南》中找到了这一点:

    '到 TPS63001的输入是直接来自电池的 PAK+_OUT 信号。 由于电池直接连接、电量监测计和锂离子充电器的配置与此电压输出无关。"

    因此、我理解将稳压器的电压输入连接到电池的决定、而不是将其从充电器连接到 SYS OUT 的决定、如果您以任何方式与充电器发生混乱、电压输出将不会受到影响。

    但是、更典型的应用是将 TPS63001电压输入连接到电池充电器的 SYS 输出、对吧?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    bq24510内部的开关可通过充电器配置关闭连接电池和系统的开关。 这意味着、只要电池连接到系统、TPS63001和 TPS63002的电源就始终可用、而不受充电器设置或电量监测计设置的影响。

    我可以想象、即使电量监测计或充电器产生故障并断开系统与负载的连接、仍有一些负载连接到这2个电压、这两个电压将是可用的。 我至少以这种方式阅读了用户指南中的说明。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在本文档的第7页添加此内容。
    油箱 MKII 电池 BoosterPackTm插件模块(BOOSTXL‑BATPAKMKII)
    www.ti.com/.../slau618a.pdf


    bq24250锂离子电池充电器在 SYS 引脚上提供其自己的稳压 DC-DC 输出。 在许多应用中
    应用此输出用于提供系统电源。 电量箱 MKII BoosterPack 插件上的电量监测计
    模块、该输出被放置在用于访问的测试点(TP4)上、但不明确用于为供电
    Connected LaunchPad 开发套件。

    这展示了设计的灵活性。