This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:最大动态范围

Guru**** 2916590 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754723/msp430i2040-maximum-dynamic-range

器件型号:MSP430I2040

您好!

基于 CT 和基于 Rogowski 的解决方案的最大动态范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    MSP430i2040在整个工作温度范围内的动态范围为2000:1。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    非常感谢您的回答。
    为了节省成本和空间、客户希望在输入端取消 TVS 保护、他们只需使用1/3的动态范围。 如果它们这样做、1%负载时的精度将如何受到影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="KIEN"]为了节省成本和空间,客户希望在输入端取消 TVS 保护。[/QUERES]

    我绝对不建议移除保护设备。 否则、由于噪声或负载连接/断开而产生的电压尖峰可能会损坏器件。

    [引用 USER="Kien]他们只使用1/3的动态范围。 如果他们这样做、那么在1%负载时精度会受到怎样的影响?[/报价]

    这很难预测、但他们可以对其进行测试。 如果他们使用1/3的动态范围、那么我建议他们尝试在这个范围内利用 SD ADC 输入的整个满量程范围(FSR)。 通常、我们使用最大 RMS 电压和 RMS 电流以及最大 FSR 来确定无源器件(例如 CT 的负载电阻器或用于测量交流电压的分压器)应该是什么。

    您是否向客户推广了电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库? 此工具支持 CT 和 Rogowski 线圈电流传感器。 它还将自动计算最大传感器输出电压(基于无源器件、传感器规格和最大预期电压或电流)以及为便于比较而选择的器件的最大 FSR。

    使用适用于 MSP430TmMCU 的全新电能测量设计中心和软件库加快您的计量设计

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于即将到来的美国假期、我将从现在开始到1月2日结束办公。 遗憾的是、回复会延迟、因此我们感谢您的耐心。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    是的、我向客户推广了 EMDC。 这是一个很好的工具。
    我祝你和你的爱人度过愉快的假期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Kien]是的、我向客户推广了 EMDC。 这是一个很好的工具。

    很高兴听到这个消息。 感谢您的反馈。 让我们知道他们是否最终使用了它。

    [引述 user="Kien"]我祝您和您的爱人度过愉快的假期。[/引述]

    谢谢、Kien。 我真的很感谢。 祝您一切顺利。 马上与您联系!

    此致、

    James