This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FG4618:通过 RS232为 MSP-EXP430FG4618设置 CCS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618, MSP430F2013, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755571/ccs-msp-exp430fg4618-setup-of-ccs-for-the-msp-exp430fg4618-via-rs232

器件型号:MSP-EXP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP430FG4618MSP-FET430UIFMSP430F2013MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 无法将代码下载到电路板。

亲爱的朋友:您好!
我刚刚购买  了 MSP430FG4618/F2013实验板。 我将在不使用 MSP430 FET 的情况下下载代码。  该板支持 RS232 并具有9引脚端子。  我 尝试  通过 RS232从 CCS (版本:8.2.0.00007)下载一些代码;没有 MSP430 FET。

从 PC 到 RS232末端的连接是正确的、因为我可以在 CCS 中预先设置"识别"后看到反应(+和-脉冲)。 我假设 COM 端口的选择和 UART-Connection 的设置都可以。
但 CCS 无法下载程序、启动调试会话时的错误提示为:加载失败。

我还需要做什么来运行电路板? 有什么建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能通过 RS232进行编程-实际上会损坏电路板。 您是指 USB 吗?

    您是否有板的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板支持 RS232。 我想、我必须购买 MSP-FET430UIF。  

    问题)主板有2个独立的 JTAG 用于2个 MSP 微控制器

    1) MS430FG4618使用4线制 JTAG

    2) MSP430F2013使用2线 JTAG (Spy_BI_Wire)

       我是否必须为 这两个不同的 JTAG 获取两个 MSP-FET430?

    非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farid、

    如 Keith 所说、RS232仅用于通信、无法对电路板进行编程。

    提供的 JTAG 接头用于对相应的 MSP430器件 SON 板进行编程。 只需使用 MSP-FET 对一个器件进行编程、然后切换 JTAG 接头对第二个器件进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢;我将购买它。
    再次感谢;
    Farid;