This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5239:共享复位引脚。

Guru**** 2525500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755276/msp430f5239-shared-reset-pin

器件型号:MSP430F5239
主题中讨论的其他器件:TL7700

你好。

我看到了这个文档。(MSP430硬件工具用户指南)

www.tij.co.jp/.../slau278ae.pdf

图2-1:

JTAG 和 MSP430Fxxx 的复位引脚被连接。

 使用复位 IC (TL7700)复位 MSP430时、能否连接相同的线路?

(JTAG 11引脚是否为“开漏”?)

此致、

请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei、

    RST 引脚不是开漏。 添加外部复位器件可能会干扰器件的正确编程、尤其是在 SBW 模式下。 编程时、我建议使用某种跳线来断开外部复位 IC、尤其是在原型板中、以查看 IC 是否会影响编程。 我已经看到客户使用外部复位 IC 的情况还可以、但我也看到了由于这些原因而出现的编程问题。

    对于这个特定的 MSP430器件、我不确定是否需要一个外部复位 IC。 该器件具有看门狗计时器和强大的内部 SVS/SVM、可用于因电压故障来复位器件。 如果需要、还可以通过 SW 重置器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace-San。

    感谢你的答复。

    我知道最好不要将外部复位器件添加到同一线路。

    但我想使用复位器件监控外部电压。

    能否按以下方式进行连接以进行监控和复位?

    --------------------

    JTAG RST 引脚-- RSTDVCC/SBWTDIO

    复位器件 RST 引脚-- RST/NMI

    --------------------

    我认为可以从数据表中找到它。(临19注:)

    http://www.ti.com/lit/ds/slas897b/slas897b.pdf

    此致、

    请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei、

    啊、是的。 我没能意识到这个特定器件有两个复位引脚。 以上建议的配置应符合您的需求。