This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:意外擦除闪存

Guru**** 2521760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754834/msp430f6733-flash-unintentionally-erased

器件型号:MSP430F6733

大家好、

在以下情况下、我需要您的帮助。

应用:电子计量。

在我们保持温度(仍在工作范围内)并打开/关闭电压电流的老化室中工作一段时间后、所有闪存部分(不包括信息存储器)都变为0xFF。

3000件中有2件。 我尝试对其中一个进行重新编程、直到现在它都能正常工作。 另一个我只保留在那里进行检查(如果有)。

我检查了 VDD、RST 信号。 这两种方法都可以。

可能的原因是什么? 我是否应该开始请求 FA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    请与您的客户一起阅读以下应用手册。 http://www.ti.com/lit/slaa729

    如果您正在读取器件中的所有"F"或全部为1、则表示器件未正确编程以开始、或者器件已被擦除。 阅读上述应用手册有助于缩小可能出现问题的范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JH、
    非常感谢您与我分享应用手册。 我完成了调查并填写了"快速问卷表"。 我应该提交到哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    问卷表表格实际上是一个工具、可帮助您专注于器件的状况、以便您在浏览应用手册时参考、帮助确定/缩小问题范围。

    话虽如此、如果您仍然需要帮助、您可以在此处发布它们。