This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F67491:低功耗模式问题中的锁存和看门狗

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-AUX-MODULE, MSP430F67491, MSP430F67491A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/753327/ccs-msp430f67491-latch-up-and-watch-dog-in-low-power-mode-problems

器件型号:MSP430F67491
主题中讨论的其他部件:TIDM-AUX-MODULE、、

工具/软件:Code Composer Studio

设计

我们在 MCU MSP430F64791A 中面临严重问题

1-当一个快速瞬变被施加到单相电表的220V 端子上时、MCU 进入锁存状态、VDSYS 变为2.5V 而不是3.3V、并且电池端子 AUXVCC1消耗4mA 电流、尽管 DVCC 恰好为3.3V。 此状态不会随硬件复位(RST 引脚)而释放、我们必须断开电池和220V 的连接才能返回真实情况。

2-在正常模式下,我们启用看门狗, 进入低功耗模式3后、我们禁用 WD 以不唤醒 CPU、但我们注意到电池消耗高大约600uA 我们如何操作 WD 并在低功耗模式3下仍然降低功耗

BR

Emad Hamdy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emad、

    让我们在这里集中讨论一次一个问题。

    首先、输入端的快速瞬变并不是理想的。 根据您的描述、MCU 的输入电压要么超出绝对最大值、要么试图以太快的速度加电和断电。 这取决于您是提供恒定的220V 输入电压并将瞬态叠加在输入上、还是实际对220V 进行脉冲、从而导致 MCU 的电源循环打开和关闭。 应避免这两种情况。

    您能否分享有关这些瞬变的更多详细信息? 您是在测试期间介绍它们、还是在正常运行期间介绍它们? 您是否遵循了器件上各种引脚(例如 VCORE、VCC 等)的所有推荐电容值? 您是否添加了变阻器、TVS 二极管等任何类型的 ESD 保护器件来帮助钳制瞬变?

    由于您提到了 AUXVCC1模块、我强烈建议您仔细阅读我们的 TIDM-AUX-MODULE 用户指南、并确保您遵循了指南(硬件连接和软件配置)。 它是一个出色的基准。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 -电源未中断、瞬态是由断开并重新连接包含电容耦合电路的 PLC 调制解调器引起的

    2 -问题在现场发生  

    3 - VDSYS 突然加载并降至2.6V、并在电源断开之前一直保持未通电状态  

    A -这些症状是否表示闩锁?

    B -最可能的弱点是什么(VCC、GPIO、电池插座、ADC、……)  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasser、

    感谢您提供更多详细信息。 这听起来像是一种可能的闩锁情况、这种情况是由电源电压的快速波动或超过电源电压或其他 I/O 上建议的最大输入电压引起的。

    我假设您是通过交流电源为 MSP430供电。 您是否可以尝试禁用板载电源并使用电池为器件供电? 这样、您就可以确定瞬变是否会影响电源电路或感应电路。 如果使用电池电源时闩锁状态消失、则可以在该电路上实施额外的保护。 同样、如果您打开感应输入、问题消失、那么您可以重点关注该电路。

    最后但同样重要的是、您是否使用 MSP430F67491或 MSP430F67491A? 您的初始帖子包含两个器件型号、我建议使用 A 版本。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于即将到来的美国假期、我将从现在开始到1月2日结束办公。 遗憾的是、回复会延迟、因此我们感谢您的耐心。

    此致、

    James