主题中讨论的其他部件:TIDM-AUX-MODULE、、
工具/软件:Code Composer Studio
设计
我们在 MCU MSP430F64791A 中面临严重问题
1-当一个快速瞬变被施加到单相电表的220V 端子上时、MCU 进入锁存状态、VDSYS 变为2.5V 而不是3.3V、并且电池端子 AUXVCC1消耗4mA 电流、尽管 DVCC 恰好为3.3V。 此状态不会随硬件复位(RST 引脚)而释放、我们必须断开电池和220V 的连接才能返回真实情况。
2-在正常模式下,我们启用看门狗, 进入低功耗模式3后、我们禁用 WD 以不唤醒 CPU、但我们注意到电池消耗高大约600uA 我们如何操作 WD 并在低功耗模式3下仍然降低功耗
BR
Emad Hamdy