This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2040:单相能量计-程序闪存问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041, EVM430-I2040S, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755389/ccs-msp430i2040-single-phase-energy-meter---program-flash-problem

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP430I2041EVM430-I2040SMSP-EM-DESIGN-CENTER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有基于 MSP430I2040的单相能量计板, http://www.ti.com/tool/TIDM-SERVER-PWR-MON 。

 我无法刷写 TI 提供的参考代码。  http://www.ti.com/lit/zip/tidc596。

我已经从电能测量设计中心(MSP430I2041的示例项目)生成了代码、只需在 MSP430I2040上刷写代码即可。

我在 CCS 中导入了代码、并将目标从 MSP430I2041更改为 MSP430I2040。  但是、在构建代码时、我会遇到错误。

如何在 MSP430I2040的电能测量设计中心中生成代码 ,或者 我们是否可以通过任何方式为此生成代码?

请分享您的想法和经验。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fakruddin、

    感谢您的详细博文。 非常高兴您使用电能测量设计中心(EMDC)和 EVM430-i2040S!

    您的问题似乎与 MSP430i2040上的 RAM 限制有关。 EMDC 生成的代码可能需要超过 i2040的1KB RAM、因此建议使用 i20x1器件、因为它们的2KB RAM。 现在、EVM430-i2040S 应该附带 i2041、即使在 EVM 的器件型号中使用了 i2040、除非您交换了器件。

    您可以尝试将 CCS 项目设置改回 MSP430i2041器件并重新编译吗? 问题应该会消失。 您始终可以使用其中一个预编译、预校准的二进制映像对 EVM430-i2040S 进行编程。 您是否有机会参考 MSP-EM-DESIGN-CENTER 页面上链接的电能测量技术指南?

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于即将到来的美国假期、我将从现在开始到1月2日结束办公。 遗憾的是、回复会延迟、因此我们感谢您的耐心。

    此致、

    James