This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214/MSP430F5528:如何调试 FDC2214 EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, FDC2214, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754230/fdc2214-msp430f5528-how-to-debug-fdc2214-evm

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: FDC2214MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

此时、我尝试对 MSP430F5528进行编程。 它与 FDC2214一起安装在电路板上。 由于我是新手、所以我不是 MSP430编程专家。 有人可以帮助我对代码进行编程吗? 我要做的就是将2个电容式传感器作为输入。 因此、如果其中一个输入=1、我只希望它将某些东西扔掉。 例如、如果一个电容式传感器= 1、则 LED D1将亮起。 如果第二个传感器=1、它将关闭。

我的第二个问题是、如果 FDC2214 EVM 有任何源代码、因为我第一次尝试对其进行调试时、我当然丢失了源代码。

谢谢、

Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Marius、

    MSP-FET 是对 MSP430进行编程和调试的最可靠工具。

    我不熟悉 FDC2214 EVM 和软件、但我会将此帖子发送给 FDC 团队进行评论。

    此致、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JD、

    我的 FDC 已连接至 MSP-FET:)

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marius、

    安装感应解决方案 GUI 后、固件文件夹中包含一些源固件。 此外、一些 FDC2214 TI 参考设计还包含可供您下载的源固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我获得了大量.pyc 数据、但我使用哪些数据来恢复旧的 sourcecode?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您最初从何处获取源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有它,我只是得到了 FDC2214,对它进行了调试,当然失去了源代码。 现在、我想使用 CCS 对代码进行编程。 我看了类似这样的旧主题、注意到您的一位同事通过私人邮件将项目文件发送给了需要该文件的人。 那么、这就是我目前所需要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marius、

    在以下位置下载感应解决方案 GUI 后、即可获得源代码:
    C:/ti/Sensing 解决方案 EVM GUI/EVM 固件/FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware_source
    缺少 CCS 项目文件、我可以将其秘密发送给您。