This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:VLO 时钟模式下的 CPU 功耗

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752690/msp430fr5994-cpu-power-consumption-in-vlo-clock-mode

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

 根据我的理解、CPU 可以在时钟源作为 VLO 运行、该时钟源大约为10kHz。 我尝试在数据表中搜索以该时钟频率运行的 CPU 的功耗。 但我没有得到任何有关这方面的信息。 MSP430FR5994数据表(页码 第66条) 6.4 "工作模式"、它提到有源模式功耗为120uA/MHz (FRAM 处于活动状态)。 这是否意味着在10kHz 时、CPU 功耗将降至1.2uA (功耗按比例降低)? 我还在同一文档的第5.5条(第30页)中找到、有源电源电流与 CPU (MCLK)时钟频率之间的关系以图形表示、但该图形不显示低于1MHz 的值

此外、我还有一个应用、其中 CPU 需要处于低功耗模式、并且偶尔会唤醒以执行一些 SD 卡 UART 活动。 在低功耗模式下、需要 ADC 和外部脉冲计数。 是否可以同时使用 VLO 来驱动 CPU 和 ADC? 在我的应用中、如果 CPU 处于低功耗模式时 ADC 电压超过特定阈值、则 MCU 应唤醒并启动 UART 活动。 这是可以实现的吗? 在我的应用中、如果 ADC 转换时间太长、这是可以的。

-

谢谢

-

此致

Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumyajit、

    请参阅数据表第5.4章至5.9章。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

     感谢您的回复。 我已经介绍了第5.4至5.9章、但没有提到低于1MHz 的 CPU 功耗。 我的问题主要与 VLO 频率为10kHz 时的 CPU 功耗有关。 在所附图像中、请查看突出显示的文本。 它提供了功耗计算公式。 它是否适用于低于1MHz 的 MCLK

    -

    谢谢

    -

    此致

    Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumyajit、

    如果您转到第6.4章、您将看到在 LPM 模式下 MCLK 关闭。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、
    再次感谢您的快速回复。 我想提请大家注意、中讨论的全部内容基于活动 CPU 模式、而没有任何 LPM 模式。 我关于功耗的问题是、了解在工作模式(非 LPM 模式)下具有低 MCLK (10kHz 的 VLO)的 CPU 功耗。
    我查看了数据表的第6.4条、我很早就看到了、它没有提到低于1MHz 的 CPU 频率下的功耗。 实际上、为比较功耗而选择的工作模式以16MHz 为基准、作为最大 CPU 时钟速率。 提及120uA/MHz (FRAM 处于活动状态)是我尝试推导功耗的地方-> 120uA @ 1MHz、因此1.2uA @ 10kHz。 我知道此数据(或我的假设)可能是错误的。 因此、这就是我尝试找出10kHz 时的 CPU 功耗(工作模式)的原因。
    因此、问题仍然存在- FRAM 处于活动模式时、CPU 在 MCLK=VLO 时的 CPU 功耗是多少?
    -
    感谢您的支持
    -
    此致
    Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumyajit、

    很抱歉耽误你的回答。 我们在 MCLK = VLO 时没有功耗数据。 因此、请获取电路板上的实际测试数据。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、
    感谢您的更新。 我将执行必要的测试以获取功耗数据。
    -
    谢谢
    -
    此致
    Soumyajit