This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:SLAA829.pdf:TI 技术手册:使用 MSP430™︎MCU 的简单电源序列发生器:电源电压不足时的低输出。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754888/msp430fr2000-slaa829-pdf-ti-tech-notes-simple-power-sequencer-using-msp430-mcus-low-outputs-under-insufficient-supply-voltage

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件:LM3880

您好!
我对标题为"应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slaa829/slaa829.pdf "有疑问

它看起来像 LM3880。 但一个问题是 MSP430开始输出低电平之前的输出电压。
请查找第8页:图9。 LM3880 DS 中的标志 VOL 与 Vcc (RFLAG=100kohm)间的关系 DS:

请假设是上电序列。
一旦电源电压达到0.7V、LM3880输出低电平。 但 MSP430。

您是否有符合以下要求的解决方案?:
-低标志输出、电源电压不足。
-正常工作时间内无上拉/下拉电流。
-低成本。

例如、下拉电阻器可以工作、但下拉电流会在正常工作时间内流动。
也可以使用外部晶体管和上拉电阻器、但可能无法接受晶体管的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    只想确保我理解您的问题-您是否在 VCC 低于所需的电源电压电平时使用 MSP430生成低标志输出?

    如果这是你的问题、很遗憾、不是 为了保证 FR2000器件上 GPIO 的可靠运行、必须为器件提供所需的电源电压电平。 对于 FR2000器件、这是大于1.99V 的电压。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitch、
    感谢你的答复。 这是我的观点。
    无论如何、当 LM3880不足以满足客户要求时、我想介绍一下这一点。