This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:如何配置睡眠模式,以便从剩余的 WHr 恢复操作?(非 RTOS)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754968/ccs-msp432e401y-how-to-configure-the-sleep-so-that-it-resumes-the-operations-from-whr-it-left-non---rtos

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我希望我的系统根据 RTC 进入睡眠模式 ,并在系统再次通电后继续执行剩余的操作。

示例代码(休眠 RTC)将进入睡眠状态,并在 RTC 匹配时唤醒,但它将从一开始重新配置所有代码。  

您能不能建议如何配置休眠唤醒以从剩余的 WHr 恢复操作。

谢谢、

Bindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bindu、

    还有一篇文章、我们将在其中进行类似的讨论。 该帖子位于以下位置:


    如果一个主题中包含与同一主题相关的讨论、将对所有论坛用户有所帮助。 如果您同意此帖子与链接的帖子类似、请关闭此帖子。 我们可以继续讨论链接的线程

    谢谢、
    SAI