This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5969:编程板有问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754393/ccs-msp-exp430fr5969-trouble-programming-board

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试启动并运行 MSP430FR5969开发板。 我能够成功运行开箱即用演示 GUI。 但是、当我导航到 Code Composer Studio 时、创建一个选择了适当芯片的新项目、并尝试调试和运行通过 CCS 提供的 LED 闪烁启动代码、并接收错误:"连接到目标时出错:未知器件"。 您能不能帮助我通过这个测试、以便我可以在 launchpad 上运行 LED 闪烁启动代码?  

我在 Microsoft Surface Pro 3上使用 CCS v.5运行 Windows 10

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新-我已经设置了 UniFlash、现在我正在使用一个工作流程、在此工作流程中、我在 CCS 中构建代码、然后切换到 PowerShell 并运行一个命令来刷写到电路板。 但是、我确实需要能够从 CCS 中进行闪存。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J13的跳线是否设置正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mike、感谢您的回复。 除 RTS 和 CTS 外、所有跳线均就地。 我能够使用 Uniflash 成功刷写、因此导致问题的原因必须是 CCS 特有的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未知器件错误与 MCU 上缺少适当的 VCC 或不正确的 JTAG/SPY 连接相关。
    如何将开箱即用示例中的"ccxml"目标配置文件复制到新项目中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 CCS v5.5版本的日期为2014年年底、版本1.6 FR5969 Launchpad 上的构建日期为2014年中期。 CCS v8.1对 Launchpad 进行了"降级"(拒绝服务)。 (我的修订版2.0 Launchpad 仍然可以正常工作。)

    我确信这里的历史学家一定知道、但我想知道:
    1) 1)在 CCSv5或中、对 FR5969 (Launchpad)的支持仅为一半
    2) 2)您有一个版本2.0 Launchpad、与版本1.6有关的是 CCSv5不知道/理解的内容。

    简短答案:这可能是升级 CCS 的好时机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruce,你搞定了它! 我升级到了 CCS V8、现在我能够将启动代码成功刷写到我的 MSP430上。 与必须跟踪一些模糊不清的驱动程序问题相比、简单升级解决了问题、这一点始终是一个问题。 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示、Mike! 事实证明、CCS 升级解决了我的问题