请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR5969 主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试启动并运行 MSP430FR5969开发板。 我能够成功运行开箱即用演示 GUI。 但是、当我导航到 Code Composer Studio 时、创建一个选择了适当芯片的新项目、并尝试调试和运行通过 CCS 提供的 LED 闪烁启动代码、并接收错误:"连接到目标时出错:未知器件"。 您能不能帮助我通过这个测试、以便我可以在 launchpad 上运行 LED 闪烁启动代码?
我在 Microsoft Surface Pro 3上使用 CCS v.5运行 Windows 10
非常感谢!