This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5529:使用 ADC 库添加外部基准

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754775/rtos-msp430f5529-add-external-reference-using-adc-library

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在 RTOS 中有一个使用 ADC.h 库的项目、问题是现在对于硬件要求、我需要为 ADC 添加外部基准电压。
你可以告诉我怎么做、我正在调查一点、但我没有成功。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JLeon、

    适用于 MSP430的 TI-RTOS 没有适用于 ADC 的特定驱动程序。 您需要使用 DriverLib 或通过寄存器级访问来设置此设置、如以下链接中的示例所示。

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、我意识到问题甚至更糟。
    在回顾了这一点之后、我有一个问题、即如何解决10位 ADC 的中断矢量(ADC10_ISR)跳转、我不知道这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这些中断是在.cfg 文件中处理的、我对 UART、i2c 和 GPIO 进行了这些更改、但在这种情况下、不是在 RTOS 中处理的。
    我知道中断矢量地址对应于54。

    我希望你能帮助我,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JLeon、

    请参阅以下主题。

    e2e.ti.com/.../479569
    e2e.ti.com/.../695685