This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-GCC-opensource:包中缺少 GCC 文件

Guru**** 2531640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752543/msp430-gcc-opensource-missing-gcc-files-from-the-package

器件型号:MSP430-GCC-opensource

大家好、

 

一位客户指出了我们的64位 Windows 7独立 GCC 的问题。

 

从此处开始:

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPGCC/latest/index_FDS.html

 

他们解释:

----

它似乎没有包含我需要使用 MSP430-elf-gcc 进行编译的必要头文件和链接器文件。

 

用户指南(SLAU646C)提到了一个安装程序、该程序在网站上似乎不存在、并提到下载也不可用的"MSP430 GCC 支持文件包"。

 

用户指南还提到了也不在 zip 文件中的 devices.csv。

 

我可以从何处下载 GCC 的工作版本?

----

 

提前感谢您的帮助、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    客户是否下载了以下突出显示的源文件? 它应该包含他们正在寻找的内容。 我下载了这些文件、并在"C:\Downloads\MSP430-gcc-7.3.2.154-source-full.tar\MSP430-gcc-7.3.2.154-source-full\gcc\gcc\testsuit\gcc.target\msp430"下快速找到'device.csv。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看用户指南、我可以看到表20中列出的支持文件、但 MSP430-GCC-opensource 软件文件夹中未显示这些文件。

    我下载了独立软件包、但在"include"文件夹下也找不到支持文件。

    我将咨询我们的工具团队。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    感谢您的耐心等待。 我已经和我们的工具团队交谈过、他们将发布编译器的优先级高于他们现在正在处理的一体式安装程序和头文件。 预计将在几周内发布这些版本。 假期可能会在年初之后、但我已要求他们继续为我发布。 我将在他们发布后通知您。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您花额外的时间来研究这个问题并向 James 解释!

    谢谢、
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    为了关闭此处的循环、我很高兴地报告、最新版本的头文件和支持文件现已推出。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    James