This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:在哪里可以找到#39;MSP430常见问题解答提示#39;页面?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754468/msp430f5438a-where-can-i-find-the-msp430-faq-tips-page

器件型号:MSP430F5438A

此链接现在不可用

 http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_FAQ#How_to_generate_interrupt_on_transmission_completion_using_the_USCI_module.3F

非常感谢

BR

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelly、

    您可以看到此页面不再可用。 如需更多有关如何使用 USCI 和中断的信息、请参阅以下内容。

    MSP430技术讲座系列;
    training.ti.com/msp430-workshop-series

    MSP430代码示例:
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jace:

    非常感谢您的回复。
    很遗憾,我在您建议的链接中找不到‘HHOW TO_GENERAGE_INTERRUPT_ON_MODES_ENDUP_USE_USCI_MODULE’这一主题。
    还有其他建议吗?

    BR
    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelly、

    有关中断的信息、请参阅上述实验课程系列中的中断章节。

    另请参阅上面第二个链接中的 USCI 代码示例、了解使用中断和 USCI 的代码示例。 这些由特定的通信协议进行组织。 例如、查看[DEVICE_USCIA0_03.c 以了解具有 ISR 示例的 UART、或查看任何特定于通信协议的标准示例以了解完整的通信交换代码示例。 例如、[DEVICE_USCI_i2c_standard_master.c 显示了 MSP430作为 I2C 主设备时使用中断进行的完整 TX/RX 交换。