This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659 USB CDC 驱动器数字签名

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754682/msp430f5659-msp430f5659-usb-cdc-driver-digital-signature

器件型号:MSP430F5659

大家好、

我们使用的是 TI 提供的签名驱动程序、如果我们可以安装该驱动程序、而不会出现任何警告/问题。 安装后、检测到它为 "TI MSP430 USB"  

注:

TI 提供的带符号驱动程序包包含  

 描述符.c

2 .descriptors.h

 msp430_cdc.cat

 4 msp430_ti_signed.inf

5 .使用实例 C

要求:

我们要更改驱动 程序"TI MSP430 USB" ->" XXX USB 设备"。  

为了实现这一目标、我们仅在   TI 提供的上述文件(msp430_ti_signed.inf、descriptor.c)中将驱动程序名称修改为"XXX USB device" 、然后 我们准备了固件构建。

 

问题:

在这之后、我们尝试使用 INF 文件进行安装。   在安装过程中、我们会收到警告" Driver is not signed do you want to install (驱动程序未签名、是否要安装)" 、我们选择了选项 install then get installed、and detected as per name changed in INF file in Device manager (设备管理器中 INF 文件中的名称已更改)

我们不希望收到此警告。 因此、请执行获取驱动程序签名的过程。 我们期望在驾驶员签名后、如果我们更改驾驶员姓名、我们将不会收到此警告。

 

查询:     

 1. TI 是我们的联系人吗? 或者我们需要联系 Microsoft?   

 2. 在驾驶员签名中,VID 和 PID 都将发生变化?

 3.  在驾驶员签名中,只有 PID 将发生变化?

请恢复优先级。

谢谢、此致

曼诺伊