请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5739、 MSP-EXP430FR5969
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试使用 MSP-EXP430FR5739对 MSP430G2553进行编程。 但 CCS (Windows 版本)指出:
MSP430:在长度为0x4的第0页的0xcde 写入存储器块时出现问题:无法与 FET 通信 MSP430:文件加载器:验证失败:无法写入0xFFDE:目标未连接 MSP430:GEL:文件:C:\Users\xxxx\Documents\MSP430\msp430g2xx3_1.c\Debug\msp430g2xx3_1.cout:加载失败。
然后、我使用了工作正常的 MSP-EXP430FR5969、因此目标硬件正常。 但为什么另一个 LaunchPad 无法正常工作?