This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MSP-EXP430FR5739进行编程

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430FR5739, MSP-EXP430FR5969
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/753938/programming-with-msp-exp430fr5739

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5739MSP-EXP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 MSP-EXP430FR5739对 MSP430G2553进行编程。 但 CCS (Windows 版本)指出:

MSP430:在长度为0x4的第0页的0xcde 写入存储器块时出现问题:无法与 FET 通信
MSP430:文件加载器:验证失败:无法写入0xFFDE:目标未连接
MSP430:GEL:文件:C:\Users\xxxx\Documents\MSP430\msp430g2xx3_1.c\Debug\msp430g2xx3_1.cout:加载失败。 

 然后、我使用了工作正常的 MSP-EXP430FR5969、因此目标硬件正常。 但为什么另一个 LaunchPad 无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 MSP430G2553连接到 MSP-EXP430FR5739?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据"MSP 调试器用户指南"(SLAU647L)表1、MSP-EXP430FR5739上的 FET 只能对 FR57系列和一些随机的其他器件进行编程。

    我模糊地记得、该电路板在发明可升级 ezFET 之前就已推出、尽管它确实会在 G2 Launchpad 上发布。

    CCS 本来可以更好地告诉您。

    [编辑:该表还显示、F5529 Launchpad 只能对 F552x 系列进行编程、但我以前携带了一个、以对(至少) F2/G2和 i2系列器件进行编程。 我猜是运气好。]