This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:难以找到 MSP430G2553的视频(或任何内容)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430FR2311, MSP430FR2100, MSP430G2553, MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752604/msp430g2533-difficult-to-find-video-or-any-content-for-the-msp430g2553

器件型号:MSP430G2533
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433MSP430FR2311MSP430FR2100MSP430G2553MSP430FR2000

该控制器可能已经过时了、但我正在学习使用它。 很难为这位同事提供视频、我找到了一个我非常喜欢的系列、结果是重点关注另一个 UC。

我能否将此系列用作我学习体验中的视频指导? 在这里、我想的是计时器...嗯、一切。

MSP430的内核是完全一样的吗?

我应该只获得一个更新的控制器吗? 如果是、如果是初学者、只想做一些简单的小玩意、那就推荐这个。 没有钟声和口哨声。

这是系列视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penguin、

    感谢您关注我们的微控制器。 虽然 MSP430G2553是一个很好的选择、但我们确实使用 FRAM 技术提供了一个更新的类似器件系列。 您可能需要考虑使用 MSP430FR2000、MSP430FR2100、MSP430FR2311或 MSP430FR2433。 我相信这些资源将会吸引您的兴趣!

    查看电子书:以0.25美元的价格增强模拟和数字功能

    25项功能、适用于25美分的视频系列

    25项功能、仅售25美分博客:使用 MCU 实现简单功能增强的简介

    了解有关 MSP430超值系列 MCU 系列的更多信息

    在 TI store 购买 MSP430超值系列 MCU 和开发套件

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、James。

    我忘记了添加、我将讨论 Launch Pad、而不仅仅是裸片。

    不同 MSP430之间的差异。 它们实际上有多不同? 如果我得到 A、比如 F2433、我是否必须从头开始? 我可以看到用户指南的长度是我的两倍、这对于像我这样的初学者来说有点吓人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Strong Penguin"]我忘记了添加,我所说的是 Launch Pad,而不仅仅是裸芯片。

    对于上述器件、最后两个具有 LaunchPad、而前两个具有可用于开发的目标插座板。

    [引用 USER="Strong Penguina">关于所有 MSP430之间的差异。 它们实际上有多不同? 如果我得到 A、比如 F2433、我是否必须从头开始? 我可以看到用户指南的长度是我的两倍、这对于像我这样的初学者来说有点吓人。

    我理解您的顾虑。 老实说、我想我永远不会查看用户指南的长度-我只需使用与我正在处理的模块相关的某些关键字来搜索它们。 由于 MSP430FR2433等器件比 MSP430G2553新、因此我们的文档可能已经更新、以包含缺失、不清楚等内容 我通常在这里发言、但我不知道为什么一个比另一个更长。

    当你说"从头开始"时、我指出了25种函数资源、希望其中一种资源能帮助你入门。 我们还有其他可供参考的代码示例。 MSP430G2553非常受欢迎、因此 E2E 上有许多与使用此器件相关的帖子。 我建议您在此处通过 E2E 进行搜索、或使用您首选的搜索引擎搜索与您想要执行的操作相关的主题。 另一个很好的资源可能是43oh.com 社区。

    最后、这里有一些有用的资源、涵盖了闪存和 FRAM 器件之间的差异。

    FRAM 常见问题解答

    《从 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列》

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是强企鹅、

    我进入 TI 培训页面并搜索"G2553"、找到了一个涵盖该器件的系列! 这确实有助于了解有关 G2553的更多信息。 很抱歉、我没有早点找到此系列!

    MSP430G2553超值系列 LaunchPad 专题讨论会系列入门

    此致、

    James