This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:音频录制和播放演示

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752635/msp-exp430fr5994-audio-record-and-playback-demo

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

尊敬的论坛:

我使用 MSP- EXP430FR5994和 BOOSTXL-AUDIO。 我已经使用 音频录制和播放示例对器件进行了编程、但在播放期间听不到任何声音。

我正在使用 CCS 版本:8.1.0.00011。

Windows 版本10.0.17134内部版本17134

MSP430:闪存/FRAM 的使用为134476字节。 RAM 使用量为196字节。

有调试提示吗?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    您是否遵循了 Booster Pack 用户指南?
    www.ti.com/.../slau670a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    请参阅发布 e2e.ti.com/.../2718702

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那是可行的。 建议:

    1.在购买前通知购买者此错误非常有用。

    2. 我认为可以在 Demo 项目中设置编译器/链接器选项以禁用 MPU、使其开包即用?

    对于任何其他无意中发现类似误判的个人、这可能会帮助您:要禁用 MPU、您可能会认为您可以在编译器设置中遇到的第一个选项中执行此操作:

    但这是错误的。 您必须在 链接器选项中进行设置:

    此时、您 可能会遇到类似如下的错误:

    我解决这个问题的方法就是启动一个全新的目录并重新导入项目。  

    最后、作为验证编译器选项的方法、我发现 makefile 非常有用。 例如、在本例中、它在编译期间设置 MPU_enable、但这似乎是良性的、因为它在链接期间禁用 MPU (我不知道没有 cygwin 会怎么做):

    理想情况下、这一切都是通过命令行完成的、而不是与 GUI 发生冲突、但这是另一天的故事。