请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好:
当我首次使用 IAR 软件编译此项目文件(outofbox_msp432e401y)时、会发生以下错误。 我不知道是什么导致了它、也不知道如何解决它。 它会提示以下错误、这看起来是一个以前未遇到的链接设置问题。
可靠性
(__LW_AT__1)IAR 代码生成工具:EWARM-CD-8202-14838
(__LW_AT__2)Simplelink MSP432E SDK:simplelink_msp432e4_SDK_2_30_00_14