This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP432E401Y:链接错误:主页错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752150/webench-tools-msp432e401y-link-error-simohosting-problem

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

   当我首次使用 IAR 软件编译此项目文件(outofbox_msp432e401y)时、会发生以下错误。 我不知道是什么导致了它、也不知道如何解决它。  它会提示以下错误、这看起来是一个以前未遇到的链接设置问题。

可靠性

(__LW_AT__1)IAR 代码生成工具:EWARM-CD-8202-14838

(__LW_AT__2)Simplelink MSP432E SDK:simplelink_msp432e4_SDK_2_30_00_14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此重复线程。 请参阅此处的讨论。

    e2e.ti.com/.../752140

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不明白什么是"关闭这个重复的线程"。我刚刚打开了一个项目。   您能否详细说明如何逐步消除此误差?

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您两次发布了相同的问题。 请在其他帖子中查找答案。

    e2e.ti.com/.../752140