This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5959:UART 的 DMA 演示代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752220/ccs-msp430fr5959-dma-demo-code-for-uart

器件型号:MSP430FR5959

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用的是 msp430fr5959控制器,

在这种情况下、我们需要通过两个 UART 连续发送或接收大数据、以便能够通过 DMA 控制器读取和写入 UART 数据。 我的要求是在没有 CPU 干预的情况下发送和接收 UART 数据,这样我就可以通过 Put 增加 CPU 的数量,并且 CPU 可以有更多的时间来执行另一个例程。 那么、从概念上讲、它是真的吗?

请为 msp430fr5959控制器提供带有 UART (发送和接收)的 DMA 示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 用户手册第11.2.4节下的表11-2指出 eUSCI_Ax 和 eUSCI_Bx 都是 DMA 触发源。
    因此、要回答您的问题:是的、您可以对 UART 数据进行 DMA 传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢你的答复

    请提供用于 DMA 传输 UART 数据的示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushka、您好!

    我们没有使用 DMA 处理 UART 数据的示例代码。 我们确实有一个使用 DMA 实现从 RAM 到 RAM 的重复块的代码示例(msp430fr59xx_dma_01.c)。 您可以在下面的链接中找到此代码示例。

    www.ti.com/.../slac536