Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5959 工具/软件:Code Composer Studio
我们使用的是 msp430fr5959控制器,
在这种情况下、我们需要通过两个 UART 连续发送或接收大数据、以便能够通过 DMA 控制器读取和写入 UART 数据。 我的要求是在没有 CPU 干预的情况下发送和接收 UART 数据,这样我就可以通过 Put 增加 CPU 的数量,并且 CPU 可以有更多的时间来执行另一个例程。 那么、从概念上讲、它是真的吗?
请为 msp430fr5959控制器提供带有 UART (发送和接收)的 DMA 示例代码。