This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2111:编程问题:SBW、BSL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2111, MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752923/msp430f2111-programming-questions-sbw-bsl

器件型号:MSP430F2111
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FET

我的客户提出了以下问题:

1) 1)请确认是否可以通过 SBW 对 MSP430F2111IPWR 进行编程/调试。 数据表仅包含 JTAG、网站说明中也显示了 SBW。 (Spy-Bi-Wire)

2) 2)还建议工具器件型号、允许我通过 BSL 同时对6 MSP430F2111IPWR 进行编程。 (引导加载程序)

3) 3)过去、我使用 Elprotronic USB-FPA-6.1器件通过 BSL 一次对6进行编程。 我是否有理由不继续使用 Elprotronic?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户的其他说明:
    我正在使用 MSP430F2111IPWR
    如果我想设计一个生产程序和测试装置、可以实现以下两种功能、您会建议什么设备?
    1.我需要在生产中同时对多种生产 PCBA (6-8 PCBA)进行编程。
    2.我需要使用同一平台进行软件开发,因此只需在一个插槽上进行编程和调试。

    Elprotronic USB-FPA-6.1器件通过 BSL 一次对6进行编程、但效果很好。
    如果我希望软件开发人员在其中一个插槽上进行软件开发、调试和编程,他就不能这样做了,因为它是针对 BSL 操作进行设置的。
    因此、我想是否有更好的方法来设计生产程序和测试装置、在这种方法中、我可以通过一个插槽上的 JTAG/SBW 进行开发、也可以对多个用于生产的台钳进行编程、如果需要、也可以使用 JTAG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    [引用用户="Mark Pearson "]

    1) 1)请确认是否可以通过 SBW 对 MSP430F2111IPWR 进行编程/调试。 数据表仅包含 JTAG、网站说明中也显示了 SBW。 (Spy-Bi-Wire)

    [/报价]

    MSP430F2111不支持 SBW。  您能否让他们指出 TI.com 上的描述中显示的位置?   

    [引用 USER="Mark Pearson ]2)还提供工具器件型号、允许我通过 BSL 同时对6 MSP430F2111IPWR 进行编程。 (引导加载程序)[/quot]

    MSP-GANG 是 TI 生产编程器、可同时对多达8个 MCU 进行编程。  这是与 elprotronic 合作制作的。  

    [引用用户="Mark Pearson ]3)过去、我使用 Elprotronic USB-FPA-6.1器件通过 BSL 一次对6进行编程。 我不应该继续使用 Elprotronic 的任何原因是什么?  

    如果它正在工作、那么我看不到任何需要切换。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mark Pearson ]]如果我想设计一个生产程序和测试装置、可以同时执行以下两项操作、您会建议什么设备?

    1.我需要在生产中同时对多种生产 PCBA (6-8 PCBA)进行编程。
    2.我需要使用同一平台进行软件开发,因此只需在一个插槽上进行编程和调试。

    您好、Mark、

    我不知道有什么生产编程器支持闪存多个电路板和调试功能。  即使是 MSP-GANG 也仅用于对器件进行编程和测试、但不能用于调试。  他们将需要第二个编程器来进行开发/调试。   

    要在 MSP432F2111上进行调试、我建议使用 JTAG 接口与 MSP-FET。   

    谢谢、

    JD