This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT 和 MSP432E401Y -有何区别?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752754/tm4c1294ncpdt-and-msp432e401y---what-is-the-difference

主题中讨论的其他器件:MSP432E401YCC3200

您好!

我正在为新设计选择 MCU、TI 的产品系列包括两个非常相似的支持以太网的 MCU、即 TM4C1294N 和 MSP432E401Y、我对此感到有点惊讶。 技术特征似乎相同、MSP432E401Y 的勘误表包含的问题与 TM4C1294N 的最新芯片版本相同、数据表和 TRMS 非常相似。 launchpad 上的 MSP432E401可运行 TM4C1294N 开发套件的代码示例-两者之间有何区别? 是否仅提供软件支持(用于 TM4C 的 TivaWare 和用于 MSP432的 Simplelink SDK)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然 MSP432E4 MCU 共享相同的 Arm 内核、但它们是 SimpleLink MCU 平台的一部分、使客户能够在使用 MSP432E4设计网关时利用相同的软件平台、并使用 SDK 插件无缝添加无线连接、 重复利用他们在传感器边缘节点开发方面的知识和应用代码。 TM4C129 MCU 与 SimpleLink MCU 系列不兼容、也不提供无线连接兼容性。

    希望这有所帮助、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想他们不仅共享内核、还共享大多数外设-我能够比较 UART 和以太网模块、它们看起来是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题会定期出现、TI 从未给出明确的答案。

    在我看来、唯一显著的区别是 ROM 中的软件。 因此、可能还有一个软件人员提出了另一个"出色"的新想法、因此他们需要一个新的 MCU ...

    显然、Tiva (TM4C)正处于艰难的时期、而 TI 正将其从新用户的直接视线中移走。 他们将其移至 MCU 部分的"其他"类别、您已经很长时间没有在 LaunchPad 页面上找到任何 Tiva LaunchPad。

    因此、如果我要寻找一款新产品的 MCU、我就不会选择 Tiva 了。

    P.S.
    这只是一个随机的人提出的一个谦逊的意见、可能(也可能是)误导和错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ROM driverlib 看起来是相同的、我想 Tiva 固件可以轻松移植到 MSP432E4 -但 ROM 的某些其他部分可能是"有所改进"的。 总之、我仍然找不到任何区别、Simplelink SDK 中的新"TI 驱动程序"只是"旧版且已弃用" Driverlib 之上的另一个软件层(Simplelink MCU 无线系列中从 CC3200过渡到 CC3220的过程与此类似、而外设基本上是相同的、 SDK 结构已完全更改、Driverlib 已声明为"已弃用")。