This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET430UIF 和 MSP-FET 之间的差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752359/msp-fet-difference-between-msp-fet430uif-and-msp-fet

器件型号:MSP-FET

MSP-FET 在检测到某些 VCC_TARGET 时特意切断了 VCC_TOOL、因为 它认为目标具有自己的功率。

 MSP-FET430UIF 也不会发生同样的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Raja Balaji KARTHIKEYAN57"]MSP-FET 在看到一些 VCC_TARGET 时故意切断 VCC_TOOL,因为 它认为目标具有自己的功率。[/QUERPLET]

    是的、没错。 正如 Jace 在上面链接的线程中提到的、这个功能确保了由 MSP-FET 或一个外部电源供电时、电压逻辑电平与目标相匹配。

    [引用 USER="Raja Balaji KARTHIKEYAN57"] MSP-FET430UIF 也不会发生相同的情况?[/引用]

    这可能是、但我想知道为什么这会是一个问题。 如前所述、此功能可确保调试器和目标之间的逻辑电平匹配。 使用任一调试器时、应仅使用 VCC_TOOL 或 VCC_TARGET。

    此致、

    James