This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430引脚兼容性

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/751999/msp430fr5969-msp430-pin-compatibility

器件型号:MSP430FR5969

MSP430FR59xx 器件在同一封装中是否引脚兼容?

例如、MSP430FR5969IRGZ 和 MSP430FR5994IRGZ 引脚是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从数据表中进行了引脚比较、它们看起来是兼容的、我想得到这方面的确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    如果它们在同一个系列和同一个封装中、则应该是。 但我们建议始终检查数据表、如果数据表中的引脚图显示相同、则它们将是引脚兼容的。 不同器件的某些特性可能不同、即使它们是引脚兼容的。
    该系列中没有 MSP430FR5994IRGZ 封装。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    是的