请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 主题中讨论的其他器件:CC2531、
您好!
我有一个 MSP430FR6989连接到 EM 适配器 Booster Pack 和 CC2530-CC2591 EM 收发器、以及一个用于作为接收器的 PC 的 CC2531 USB 软件狗。
我可以使用什么软件通过 MSP430FR6989来控制 CC2530-CC2591 EM 收发器?
感谢您的任何帮助和/或建议!
Dustin