This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432 UART

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/751966/ccs-msp432p401r-msp432-uart

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我想将 MSP432的 TXD 和 RXD 引脚连接到蓝牙 HC05。 问题是我无法在电路板上找到端口引脚 P1.2和 P1.3。 是否有任何方法从 MSP432封装这两个引脚、或者我是否需要使用另一个暴露了其端口引脚的 EUSCI 模块? 那么、另一个问题是我是否使用属于 EUSCI_A2的 P3.2和 P3.3。 它们是否在内部连接到 USB 转 UART 桥接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是什么? 如果您不使用反向通道 UART、只需移除 XDS-110接口上的 TX 和 RX 跳线即可。 这些是1.2和1.3。