This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:内核和内部外设的电源电压

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181072/msp430fr5994-supply-voltage-of-the-core-and-internal-peripherals

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我对 MSP430FR5994芯片的电源电压有疑问。

从数据表中可以看出、芯片的电压范围为1.8V 至3.3V 、但有一个为内核供电的稳压器。 内核从该稳压器提供的电压是多少? (我假设电压大约为1.6V/1.7V、但我找不到确切的电压)。

此稳压器是否还提供内部外设(ADC、DMA ...) ?

此致、

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    是的、有一个用于 Vcore 的内部 LDO、电压将低于1.8V。

    对于其他外设、内核电压可能会保持低电压、但对于 GPIO 接口、这会保持 DVCC。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、GPIO 由 DVCC 供电。 有关内核旁边的 LDO 提供的内容的任何信息?