This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:libmath.a

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181148/msp430fr5994-libmath-a

器件型号:MSP430FR5994
我使用的是 Google 翻译、因为英语不是我的母语

我使用的 MSP430FR5994

我使用的是 ccs11.1

我想使用数学函数 libmath.a.

请告诉我如何包含 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您可以参阅以下设置:

    它将在项目构建的链接步骤调用。 我认为这将会有所帮助。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Google Translate、因为英语不是我使用
    
    的母语我使用的 MSP430FR5994
    
    我使用的是 ccs11.1
    
    我想使用 log10。
    
    如果您能提供样片来源、我将不胜感激。
    
    谢谢你。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您可以直接调用 log10 (x)、并确保提前包含 math.h。 其外观如下所示:

    此致

    SAL