This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:检查 MSP430 GPIO

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181810/msp430fr2355-check-msp430-gpio

器件型号:MSP430FR2355

您好!

对 MSP430的输入和输出引脚有疑问。

在 电路板首次运行 时,在首次刻录之前,有能力检查 MSP 的 GPIO。

例如、对于 FPGA 组件、有一个工具-边界 扫描。  

能够读取输入引脚和写入输出引脚而不会烧写微控制器(也许是 GUI)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 SBW/JTAG 接口以及海量(工厂)已擦除 的目标器件来读取/写入引脚。 FR2xx 也可由 SBW/JTAG 邮箱系统进行整体擦除(恢复出厂状态)。