This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:上拉/下拉问题?

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1182548/msp430fr2355-pullup-down-question

器件型号:MSP430FR2355

当一个引脚从具有上拉/下拉至另一工作模式的 GPIO 重新配置为输入(如 SPI --MISO)时,它能否保持 上拉/下拉?  还是这些仅在 GPIO 模式下工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、它仅在 GPIO 输入模式下工作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了这一点,但无法得出这样的结论...例如,MISO 的 PxSEL0/1将允许其中一个为低电平,这将启用输入迟滞缓冲器。  当然、Pout 仍可用于控制上拉/下拉、并且可以启用 PREN、但除此之外、它看起来会正常工作????  不确定“巴士管理人员”的区块在做什么…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察到的行为是它们确实在 I2C 模式下运行。 我还没有使用 SPI/UART 进行过试用。

    示波器/电压表以及与调试器的某些 poking 可能是有用的。 (请告诉我们您的发现。)