This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:捕获的 ADC 波形具有非对称正负振幅峰值

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181887/msp430fr6047-captured-adc-waveform-has-asymmetrical-positive-and-negative-amplitude-peaks

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我将 EVM430FR6047用于水表应用、采用 TI 提到的标准音频孔管道。  

我们将获得不对称的 ADC 捕获、如下所示。 如果我们将 TX 电阻器从200E 更改为270E、则波形会变得对称、但接收信号振幅会降低。

我有以下问题:

1>此波形是否正确?

2>如何调整传感器接口电路? (电阻和电容值)

配置设置

附加的 ADC 捕获 csv

e2e.ti.com/.../ADC-Capture.csv

下面是附加的 ADC 捕获。

下面是"Frequency Sweep"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1:这是正常现象。

    对于 Q2:您无需更改 R&C、除非无法通过仅限参数获得良好的测量精度。

     您需要降低增益以使 ADC 值的振幅保持在900 ~ 10000左右。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    首先、感谢您的快速响应。

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181887/msp430fr6047-captured-adc-waveform-has-asymmetrical-positive-and-negative-amplitude-peaks/4451556 #4451556"] 您需要降低增益以保持 ADC 值的振幅约为900 ~ 10000。

    我使用的是 GUI 侧的最低增益设置、但正极侧的 ADC 振幅仍然超过1100mV、负极侧的 ADC 振幅大约为-900mV。 在不同的频率下、它将高达1200mV。 这就是我尝试270E 的原因、但在这种情况下、幅度大幅下降、我必须使用极高的增益设置。 我找不到任何与研发精细调节相关的文档、您可以给它点点什么。

    在此基础上、

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181887/msp430fr6047-captured-adc-waveform-has-asymmetrical-positive-and-negative-amplitude-peaks/4451556 #4451556"]对于 Q1:这是正常情况。

    我们无法理解为什么正峰值上升到1100mV、而负峰值仅上升到-900mV。 对我们来说、它感觉像是无与伦比的接口电路或饱和电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试使用示波器捕获波形? 该波形 是否也不对称?

    谢谢!

    此致

    Johnson