This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP 低功耗要求

Guru**** 2503685 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181645/msp430fr50431-msp-low-power-requirements

器件型号:MSP430FR50431
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5043

我们已对 FR6043模板项目进行了一些修改、以使 GPIO 引脚输出为低电平。

P1OUT = 0;
P1DIR = 0xFF;

P2OUT = 0;
P2DIR = 0xFF;

P3OUT = 0;
P3DIR = 0xFF;

P4OUT = 0;
P4DIR = 0xFF;

P5OUT = 0;
P5DIR = 0xFF;

P6OUT = 0;
P6DIR = 0xFF;

P7OUT = 0;
P7DIR = 0xFF;

PJOUT = 0;
PJSEL0 = BIT4 | BIT5;//对于 XT1
PJDIR = 0xFFFF;

//使 UART 禁用

#define application_enable_UART_debug             0

 在 我们测量3.3V 的功耗后、我们已在单音调配置下运行定制硬件  

我们希望实现3uA 至4uA 的低功耗、但可以观察到、在无流条件下、测量周期为14ms、消耗的平均电流为1uA、在986ms LPM3下、消耗的平均电流为986ms。

请提供一些输入以实现 3uA 至4uA 的低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    请使用以下示例代码执行低功耗测试:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABRgUBoMRbiQHpcDSRvAew__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    您必须移除未使用的连接器以降低电流消耗。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Johnson 的快速响应  

    我们已定制硬件、可在 MSP430FR5043上运行 USS 库。 MSP430FR5043 必须运行 USS 算法以检测通过管道的水流、我们能够以1Hz/秒的频率运行 USS 算法。 MCU 在 USS 算法的激活模式下运行 约50ms、剩余周期约>950ms 为 LPM3。 在运行有源模式时、流耗为1mA、 LPM3流耗为1uA。 我们正在寻找可降低功耗的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LPM3功耗为1uA、我认为该数据正常、符合规格:

    如果您想减小功率电流、可以尝试减少脉冲数和 ADC 采集持续时间、但必须确保精度能够满足您的要求。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    活动测量模式下、平均电流为1mA。  μA、我们希望根据数据表实现有功测量功耗大约为3 μ A 的总电流消耗、每秒可获得一组结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您现在可以分享平均电流消耗吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson