This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:MSP430FG6626IZQWR 的替代器件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1182682/msp430fg6626-alternative-part-for-msp430fg6626izqwr

器件型号:MSP430FG6626

各位专家:

我们的客户请求确认   MSP430FG6626IZQWR 和 MSP430FG6626IZCAT 器件是否可互换。

我能够确定  MSP430FG6626IZCAT 确实是 MSP430FG6626IZQWR 的推荐替代产品。 它们具有相同的功能和引脚、但并不完全等效。 为了进一步帮助客户、我找到了一个与 ZCA 和 ZQW 封装之间的差异类似的案例(不同的器件型号)。 请查看以下链接以供您参考:
MSP430F6659:ZQW 和 ZCA 工程图

从上面的详细信息可以看出、ZQW 和 ZCA 封装的高度不同、不同之处在于它们是相同的。
这意味着、如果高度没有机械限制、客户可以安全地用 ZCA 封装替换 ZQW、对吧?  

请帮助确认。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald Millar、您好!

    在没有 机械限制的情况下、这两种封装是相同的。 用 ZCA 封装替代 ZQW 是安全的。  

    此致

    SAL