This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6922:如果卡在 while 循环中、则使用看门狗计时器复位控制器。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1183095/msp430fr6922-reset-controller-using-watch-dog-timer-if-stuck-in-while-loop

器件型号:MSP430FR6922

您好!

  我正在使用 msp430FR6922控制器。  我附上了供参考的代码。 在测试过程中、有时我的代码卡在" while (!((P4IN&BIT6)==0)}" 语句中。  

当代码停留在 while 语句中时、我想在1秒后使用 WDT 复位 MSP430控制器。 因此、控制器重新启动代码...

int main(void)
{
   WDTCTL = WDT_ARST_1000 ;                 // Stop WDT

   dev_init_16M();                           // Microcontroller set on 16MHz
 
   __enable_interrupt();                     // Re-enable all interrupts
   __bis_SR_register(GIE);                   // Enter LPM3, interrupts enabled

  DelayStart=1;

  while (1)
  {
     if(DelayStart==1)                       // For sample 1 send LC data after every 1 sec to tare the LC readings
      {
         // (DCO=MCLK=16MHZ )so,
         // Count/MCLK freq=Time
         // 16000000/16MHz=1sec
         __delay_cycles(16000000);                        // delay calculate on 16 MHz

         //timer interrupt on
         while(!((P4IN&BIT6)==1)){}                       // Wait until data ready
         CurrentLCValue=ReadData();                       // Read load cell data
         CurrentLCValue1=CurrentLCValue&0x7FFF;

         LongtoInt.LongData=CurrentLCValue;               // Split 3 byte data into single byte
         giTransmitBuffer[0]=LongtoInt.ByteSplit[1];
         giTransmitBuffer[1]=LongtoInt.ByteSplit[0];
         giTransmitBuffer[2]=0x00;

         for(i=0;i<3;i++)      // Upto array from start to CRC lenth
         {
             while(!(UCA0IFG&UCTXIFG));
             UCA0TXBUF =  giTransmitBuffer[i];
         }
   }

}
我的问题是、当控制器卡在 while 语句中时、WDT 很有帮助?? 是否有任何其他方法可以通过软件复位控制器? 如果是、请为 msp430fr6922控制器编写代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您运行此代码时会发生什么情况? 我猜它会在__delay_cycles ()期间复位。 要查看是否发生这种情况,请在 main()的第二行设置断点[调试器有时使用第一行]。 您的代码可以使用类似"if (SYSRSTIV == SYSRSTIV_WDTTO)"的内容进行检查、但您无法判断发生了什么情况。

    更一般而言、您需要在环路中定期为看门狗馈送电流(在本例中至少每秒一次)。 您可以使用与启动代码相同的代码、即:

    >WDTCTL = WDT_ARST_1000;// 使用 ACLK 馈送看门狗-1秒

    --------

    未经请求:

    > while (!((P4IN&BIT6)=1){}//等待数据就绪
    这将一直循环、因为(P4IN&BIT6)只能= 0或= BIT6。 我怀疑您有需要

    > while (((P4IN&BIT6)=0){}//等待数据就绪(P4.6变为高电平)
     

    [编辑:固定注释]