This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:在 CCS 中同时使用外部能源资源和控制台的方法

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1182786/msp-exp430fr5994-way-to-use-external-energy-resources-and-console-in-ccs-at-the-same-time

器件型号:MSP-EXP430FR5994

您好!

我尝试使用外部能源来测试功率不稳定的系统。 另一方面、为了获得控制台输出、我还需要通过 USB 端口将焊盘与计算机相连。 我尝试移除 J101中的跳线(对于3V3和5V)、但我认为它仍然由 USB 端口供电、因为控制台显示系统 在很长的时间内保持运行。 我还移除了超级电容器的跳线。 现在、跳线 eZ-FET 和主焊盘仅为 GND、SBWTDIO 和 SBWTCK。

我想知道应该如何同时启用控制台输出和外部电源。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据 MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件(MSP-EXP430FR5994)用户指南(修订版 C)、我认为通过 J101上的跳线断开连接可以支持 Launchpad 的外部电源

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 使用外部电源时、我可以使用 USB 端口吗? 我还移除了3V3跳线、但仍然可以从 USB 端口获取电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我发现焊盘 仍然由端口 RXD 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    USB 端口只能用于 eZ-FET。 使用 eZ-FET 时、目标 MCU 可由外部电源供电。
    RXD 和 TXD 用于反向通道 UART。 如果不使用反向通道 UART 功能、也可以删除这2个跳转。
    请参阅 Launchpad 用户指南上的2.2.3调试探针连接:隔离跳线块和2.2.3调试探针连接:隔离跳线块、以获取参考

    谢谢!