This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:接收数据文档

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181009/msp430fr6047-documentation-of-received-data

器件型号:MSP430FR6047

你好、

我正在通过超声波传感设计中心计划实施通信协议。 现在、我想问是否有用于接收数据的通信协议?

我可以与董事会沟通,但我不知道如何解读收到的数据。 因此、我将要求提供一个文档、其中接收到的数据将爆炸。
提前感谢您的帮助。

器件:MSP430FR6047
接口:UART

我使用该板:德州仪器 MSP430FR6047 MSP430FR6047超声波传感评估模块 Entwicklungskit、

 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:

    我们只提供以下文档和与 GUI 通信功能的源代码:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau720b/slau720b.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/slau732a/slau732a.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    很抱歉、这对我没有帮助。 我不需要库。 我必须使用协议进行记录才能发送数据。 现在、我还希望在描述接收到的数据时有一个文档、当我使用协议发送数据时、这里是(文件:///C:/ti/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/ch_protocol.html)

    感谢你的帮助。

    此致

    Barbara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:

    此文档是否符合您的要求?

    谢谢!

    此致

    Johnson