This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何测量 MSP430FR5994上程序的能耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1182769/msp430fr5994-how-to-measure-energy-consumption-of-a-program-on-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

我想 测量 MSP430FR5994上某个程序的能耗。 是否有任何工具或命令可实现此目的?

谢谢、

Kimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimi、

    有一个 用于测量能耗的工具、它是 ENERGYTRACE、您可以在 https://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE 找到它的资源

    Code Composer Studio IDE 6.0及更高版本以及最新版本的 IAR Embedded Workbench 中包含 EnergyTrace 软件。

    您可以参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/SLAA603的应用手册。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Sal。 是否可以在不使用 CCS 的情况下使用 ENERGYTRACE? 因为我只使用 mspdebug 和 msp430-gdb 来调试程序。

    谢谢

    Kimi